DOCA0270KO-01

활용 범주 AC-1

AC-1 카테고리에서 필요한 전기 내구성에 따라 선택(Ue ≤ 690V)

  • 저항 회로 제어(cos ϕ ≥0.95).

  • 카테고리 AC-1의 전류 차단(Ic)은 일반적으로 부하에 의해 그려진 전류(Ie)와 같습니다.

예시:

  • Ue = 220 V − Ie = 50 A − θ ≤ 40 °C − Ic= Ie = 50 A

  • 200만 회의 운영 주기를 거쳐야 합니다

  • 위의 선택 곡선은 필요한 스타터 용량을 나타냅니다. TPRS·065 또는 TPRS·080.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?