DOCA0270DE-01

Verwendungskategorie AC-1

Auswahl entsprechend der elektrischen Lebensdauer in der Kategorie AC-1 (Ue ≤ 690 V)

  • Überwachung ohmscher Stromkreise (cos ϕ ≥0,95).

  • Der Abschaltstrom (Ic) in der Kategorie AC-1 ist gleich dem normalerweise von der Last gezogenen Strom (Ie).

Beispiel:

  • Ue = 220 V − Ie = 50 A − θ ≤ 40 °C − Ic= Ie = 50 A

  • 2 Millionen Betriebszyklen erforderlich

  • Die Auswahlkurven oben zeigen den erforderlichen Starternennwert: TPRS•065 oder TPRS•080.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?