DOCA0270FR-01

Pour la catégorie d’utilisation AC-1

Sélection en fonction de la durabilité électrique requise, dans la catégorie AC-1 (Ue ≤ 690 V)

  • Commande des circuits résistifs (cosϕ ≥0,95).

  • Le courant coupé (Ic) dans la catégorie AC-1 est égal au courant (Ie) normalement absorbé par la charge.

Exemple :

  • Ue = 220 V ; Ie = 50 A ; θ ≤ 40 °C ; Ic = Ie = 50 A

  • 2 millions de cycles de fonctionnement nécessaires

  • Les courbes de sélection ci-dessus indiquent la puissance de démarrage nécessaire : TPRS•065 ou TPRS•080.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?