DOCA0270PTBR-01

Para a categoria de utilização AC-1

Seleção de acordo com a vida elétrica exigida, na categoria AC-1 (Ue ≤ 690 V)

  • Controle de circuitos resistivos (cos ϕ ≥0,95).

  • A interrupção da corrente (lc) na categoria AC-1 é igual à corrente (le) normalmente apresentada pela carga.

Exemplo:

  • Ue = 220 V − Ie = 50 A − θ ≤ 40 °C − Ic= Ie = 50 A

  • 2 milhões de ciclos de operação exigidos

  • As curvas de seleção acima mostram a classificação de partida necessária: TPRS•065 ou TPRS•080.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?