DOCA0270PTBR-01

Verificação da instalação

Depois de montar todos os módulos do TeSys island no trilho DIN, usando a topologia da TeSys island , verifique se cada módulo está no local e na sequência corretos na TeSys island . Se algum módulo estiver posicionado incorretamente na TeSys island , remova os módulos do trilho DIN e instale-os no local adequado seguindo os procedimentos de instalação.

Depois de verificar se os módulos estão no local correto, instale um fixador de extremidade de bloco de terminais do tipo ABB8P35 ou equivalente (A)

  • à esquerda da interface de rede e à direita do último módulo na ilha, se estiver montando o TeSys island horizontalmente, ou

  • abaixo da interface de rede e acima do último módulo na TeSys island , se estiver montando a TeSys island verticalmente.

Os fixadores da extremidade ajudam a minimizar o movimento e melhoram as características de choque e vibração da TeSys island .

Fixador da extremidade na orientação horizontal

Fixador da extremidade na orientação vertical

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?