DOCA0270KO-01

설치 확인

모든 TeSys island 모듈을 DIN 레일에 장착했으면, TeSys island 토폴로지를 사용해 각 모듈이 TeSys island 에서 올바른 위치 및 시퀀스에 있는지 확인합니다. 모듈이 TeSys island 에 잘못 배치된 경우 DIN 레일에서 모듈을 제거하고 설치 절차에 따라 적절한 위치에 설치합니다.

모듈이 올바른 위치에 있는지 확인한 후 ABB8P35 유형 또는 이와 동등한 단자판 끝 클램프(A) 설치 시

  • TeSys island 가로 장착은 버스 커플러의 왼쪽 및 아일랜드에 있는 마지막 모듈의 오른쪽 또는

  • TeSys island 세로 장착은 버스 커플러 아래 및 TeSys island 의 마지막 모듈 위에 설치합니다.

끝 클램프는 움직임을 최소화하고 TeSys island 의 충격 및 진동 특성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

가로 방향으로 끝 클램프

세로 방향으로 끝 클램프

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?