DOCA0270FR-01

Vérification de l’installation

Après avoir monté tous les modules du TeSys island sur le rail DIN, vérifiez d’après la topologie du TeSys island que chaque module est bien dans la position séquentielle dans le TeSys island . Si des modules sont à la mauvaise position dans le TeSys island , retirez-les du rail DIN et installez-les à l’emplacement correct en suivant les procédures d’installation.

Une fois que vous avez vérifié que les modules sont à la position correcte, installez une bride terminale pour bornier de type ABB8P35 ou équivalent (A) :

  • À gauche du coupleur de bus et à droite du dernier module de l’îlot si vous montez le TeSys island horizontalement ;

  • En dessous du coupleur de bus et au-dessus du dernier module du TeSys island si vous montez le TeSys island verticalement.

Les brides terminales empêchent le mouvement et améliorent les caractéristiques du TeSys island en matière de résistance aux chocs et aux vibrations.

Bride terminale en orientation horizontale

Bride terminale en orientation verticale

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?