DOCA0270DE-01

Installationsüberprüfung

Nachdem Sie alle TeSys island -Module auf der DIN-Schiene installiert haben, überprüfen Sie anhand der TeSys island -Topologie, ob sich jedes Modul in der richtigen Einbauposition und Reihenfolge auf dem TeSys island befindet. Wenn sich Module an der falschen Stelle auf dem TeSys island befinden, entfernen Sie die Module von der DIN-Schiene und befolgen Sie das entsprechende Installationsverfahren, um sie in der korrekten Einbauposition zu installieren.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass sich die Module in der korrekten Einbauposition befinden, installieren Sie eine Klemmenblock-Endklemme (A) des Typs ABB8P35 oder eines gleichwertigen Typs – und zwar:

  • Links vom Buskoppler und rechts vom letzten Modul auf der Insel, wenn Sie das TeSys island horizontal montieren, oder

  • Unterhalb vom Buskoppler und über dem letzten Modul auf dem TeSys island , wenn Sie das TeSys island vertikal montieren

Mit den Endklemmen werden Bewegungen minimiert und die Stoß- und Vibrationseigenschaften des TeSys island verbessert.

Endklemme bei horizontaler Montageausrichtung

Endklemme bei vertikaler Montageausrichtung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?