시스템 상태
다음은 그 아일랜드에 대한 간단한 설명을 포함하여 가능한 상태입니다.
꺼짐
아일랜드에 전력이 없습니다.
사전 운영
이 아일랜드는 부팅 프로세스 중 사전 운영 상태로 전환됩니다.
-
버스 커플러의 필드버스 및 서비스 포트가 활성화되기 시작합니다.
-
이 아일랜드에 대해 선택된 아바타는 아직 활성화되지 않았습니다.
-
모든 스타터, SIL* 스타터 및 I/O 모듈은 다음과 같이 정의된 무전압 상태가 됩니다.
-
스타터와 SIL 스타터는 개방형 상태입니다.
-
I/O 모듈의 출력이 꺼져 있습니다(0으로 설정).
-
작동 가능
아일랜드 부팅이 완료되면 다음과 같은 조건이 있을 경우 작동 상태가 됩니다.
-
감지된 이벤트가 없습니다.
-
마이크로 SD 카드의 프로젝트 파일은 버스 커플러에 성공적으로 로드됩니다.
-
하드웨어는 일관성 검사를 통과합니다.
-
.PSX 프로젝트 파일의 모든 설정이 적용됩니다.
아일랜드가 작동 상태이면 필드버스 및 서비스 포트가 완전 활성화됩니다. 프로젝트 파일에 정의된 모든 아바타는 활성화되고 아일랜드에서 전원 모듈 및 부속품을 처리하는 중입니다.
테스트 모드
사전 운영 및 작동 상태에서 테스트 모드로 전환할 수 있습니다.
테스트 모드를 사용하면 디지털 도구를 사용하여 전력 모듈과 디지털 I/O 모듈 출력을 직접 제어할 수 있습니다. 이러한 도구에는 SoMove™ 소프트웨어, TeSys™ 아일랜드 DTM 실행, OMT(Operation and Maintenance Tool)가 포함됩니다. 테스트 모드 중 유일하게 활성화된 아바타는 시스템 아바타입니다. 테스트 모드를 시작한 후에는 테스트 모드를 수동으로 종료하여 아일랜드를 작동 상태로 되돌려야 합니다.
사소한 이벤트
시스템의 사소한 이벤트는 다음과 같습니다.
-
아일랜드에 모듈 없음
-
아일랜드에서 너무 많은 물리적 모듈이 감지되었습니다.
-
설치된 모듈과 컨텍스트 파일에 정의된 모듈이 일치하지 않습니다.
-
아일랜드 제어 전원공급장치의 전압 변동
아일랜드에 사소한 이벤트가 발생하면 필드버스 및 서비스 포트가 활성화됩니다. 활성화된 유일한 아바타는 시스템 아바타입니다. 모든 스타터, SIL 스타터 및 I/O 모듈은 다음과 같이 정의된 무전압 상태가 됩니다.
-
스타터와 SIL 스타터는 개방형 상태입니다.
-
I/O 모듈의 출력이 꺼져 있습니다(0으로 설정).
폴백 상태
성능 저하 모드에서는 로컬 제어가 있는 아바타가 로컬 입력에 의해 제어됩니다. 기타 모든 아바타는 다음과 같이 정의된 폴백(fallback) 상태로 전환됩니다.
-
스타터 및 SIL 스타터가 있는 아바타는 모든 출력을 개방형 상태로 만듭니다.
-
I/O 아바타 디지털 출력의 전원 인터페이스가 꺼져 있습니다.
-
디지털 I/O 및 아날로그 I/O 아바타 출력은 마지막 명령의 값을 유지합니다.
주요 이벤트:
아일랜드에 주요 이벤트가 발생하면 필드버스 및 서비스 포트가 활성화되지 않습니다. 시스템 아바타를 포함하여 아바타가 활성화되지 않습니다. 모든 전원 모듈과 I/O 모듈은 장치 폴백 상태(무전압 상태)에 있습니다. 주요 이벤트 상태를 종료하려면 제어 전력을 껐다 켜야 합니다.