États du système
Vous trouverez ci-dessous les états possibles de l'îlot, avec une brève description.
Off
L'îlot est hors tension.
Pré-opérationnel
L'îlot passe à l’état pré-opérationnel pendant le processus de démarrage.
-
Le bus de terrain et les ports de service du coupleur de bus commencent à s’activer.
-
Les avatars sélectionnés pour l'îlot ne sont pas encore activés.
-
Tous les modules de démarreur, SIL* et E/S sont hors tension, défini comme suit :
-
Les démarreurs et démarreurs SIL sont à l'état ouvert
-
Les sorties des modules d’E/S sont désactivées (réglées à zéro)
-
Opérationnel
Une fois que l'îlot a fini de démarrer, il passe à l’état opérationnel si les conditions suivantes sont réunies :
-
Aucun événement n’est détecté.
-
Le fichier de projet sur la carte micro SD se charge correctement sur le coupleur de bus.
-
Le matériel réussit les contrôles de cohérence.
-
Tous les paramètres du fichier de projet .PSX sont appliqués.
Une fois l'îlot à l'état opérationnel, le bus de terrain et les ports de service sont complètement activés. Tous les avatars définis dans le fichier de projet sont activés et gèrent les modules d’alimentation et les accessoires de l'îlot.
Mode test
Vous pouvez passer en mode test à partir de l’état pré-opérationnel et de l’état opérationnel.
Le mode test permet de contrôler directement les modules d’alimentation et les sorties des modules d’E/S numériques à l’aide des outils numériques. Ces outils comprennent le logiciel SoMove™, exécutant DTM TeSys™ island et l’outil d’exploitation et de maintenance OMT (Operation and Maintenance Tool). En mode test, le seul avatar activé est l’avatar du système. Une fois en mode test, vous devez quitter manuellement le mode test pour remettre l'îlot en état opérationnel.
Événement mineur
Les événements mineurs du système sont les suivants :
-
Aucun module sur l'îlot
-
Trop de modules physiques détectés sur l'îlot
-
Non-concordance entre les modules installés et les modules définis dans le fichier de contexte
-
Fluctuation de tension dans l’alimentation électrique dédiée de l'îlot
Lorsque l’îlot détecte un événement mineur, le bus de terrain et les ports de service restent activés. Le seul avatar activé est l’avatar du système. Tous les démarreurs, les démarreurs SIL et les modules d’E/S sont hors tension, défini comme suit :
-
Les démarreurs et démarreurs SIL sont à l'état ouvert
-
Les sorties des modules d’E/S sont désactivées (réglées à zéro)
État Repli
En mode dégradé, les avatars ayant un contrôle local sont pilotés par des entrées locales. Tous les autres avatars entrent dans l’état Repli, défini comme suit
-
Les avatars avec démarreurs et démarreurs SIL mettent toutes les sorties à l’état ouvert.
-
L’interface d’alimentation et les sorties numériques d’avatar E/S sont désactivées.
-
Les sorties d’avatar E/S numérique et d’E/S analogique conservent la valeur de leur dernière commande.
Événement majeur
Lorsque l'îlot détecte un événement majeur, le bus de terrain et les ports de service sont ne pas activés. Aucun avatar n’est activé, pas même l’avatar du système. Tous les modules d’alimentation et les modules d’E/S sont dans l’état « Fallback » (hors tension). Pour sortir d’un état d’événement majeur, vous devez éteindre et rallumer l’équipement.