DOCA0270FR-01

Connexion IPv4 OMT

Suivez cette procédure pour vous connecter à TeSys™ island à l’aide de l’outil OMT (Operation and Maintenance Tool - Outil d’opération et de maintenance) après avoir installé physiquement et mis sous tension l'îlot. Si TeSys island est défini sur DHCP (paramètre par défaut), l'OMT peut alors se connecter directement au coupleur de bus via l'adresse par défaut IPv4.

Pour effectuer cette procédure, l'îlot doit être sur le réseau et en mesure de communiquer avec l'OMT par connexion filaire ou sans fil.

Connexion à TeSys island avec l'OMT via l'adresse par défaut IPv4

  1. Vérifiez que votre ordinateur est connecté au même réseau que le coupleur de bus sur connexion filaire ou sans fil.

  2. Configurez votre PC avec l’adresse IP IPv4 de 10.10.0.2 et le masque de sous-réseau de 255.0.0.0

  3. Entrez l'adresse (https://10.10.0.1) du coupleur de bus dans le navigateur Web de votre tablette pour accéder à l’OMT exécuté sur le coupleur de bus.

    NOTE: Les navigateurs recommandés sont Chrome et Safari.
  4. Si vous arrivez sur la page « Votre connexion n’est pas privée » :

    1. Cliquez sur Avancé.

    2. Cliquez sur le lien « Poursuivre avec 10.10.0.1 (dangereux) » pour continuer.

  5. Connectez-vous avec le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut (admin, schneider18) puis cliquez sur Connexion.
    La fenêtre Modifier le mot de passe s'ouvre.

  6. Définissez un mot de passe sécurisé et notez-le.

    NOTE: Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez effectuer une réinitialisation aux valeurs d’usine pour récupérer l’accès à l'OMT.

Vous êtes à présent connecté à l'OMT et connecté à l'îlot.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?