DOCA0270KO-01

OMT IPv4 연결

아일랜드를 물리적으로 설치하고 전원을 공급한 후 다음 절차에 따라 OMT(Operation and Maintenance Tool)로 TeSys™ 아일랜드에 연결합니다. TeSys 아일랜드가 DHCP(기본값)로 설정된 경우 OMT는 기본 IPv4 주소를 사용하여 버스 커플러에 직접 연결할 수 있습니다.

이 절차를 수행하려면 아일랜드가 네트워크에 연결되어 있어야 하고 무선 또는 유선 연결을 통해 OMT와 통신할 수 있어야 합니다.

기본 IPv4 주소를 통해 OMT를 사용하여 TeSys 아일랜드에 연결

  1. PC가 무선 또는 유선 연결을 통해 버스 커플러와 동일 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

  2. IPv4 IP 주소 10.10.0.2 및 서브넷 마스크 255.0.0.0으로 PC 구성

  3. 버스 커플러에서 실행되는 OMT에 액세스하려면 태블릿의 웹 브라우저에 버스 커플러의 주소(https://10.10.0.1)를 입력합니다.

    주의: 권장 브라우저는 Chrome 또는 Safari입니다.
  4. 이 페이지로 이동하는 경우 "해당 연결은 비공개가 아닙니다":

    1. 고급을 클릭합니다.

    2. "10.10.0.1로 진행(안전하지 않음)" 링크를 클릭해 계속합니다.

  5. 기본 사용자 이름과 암호로 로그인(admin, schneider18)하고 로그인을 클릭합니다.
    암호 변경 창이 열립니다.

  6. 계속하기 전에 보안 암호를 설정하고 따로 메모해 둡니다.

    주의: 암호를 잊은 경우 OMT에 다시 액세스하려면 공장 초기화해야 합니다.

이제 OMT에 로그인되었고 아일랜드에 연결되었습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?