Conexão IPv4 com a OMT
Use este procedimento para se conectar ao TeSys™ island com a Ferramenta de operação e manutenção (OMT) após a ilha ter sido instalada e ligada. Se o TeSys island estiver definido como DHCP (o padrão), a OMT poderá se conectar diretamente à interface de rede usando o endereço IPv4 padrão.
Para executar este procedimento, a ilha deve estar na rede e ser capaz de se comunicar com a OMT usando uma conexão com ou sem fio.
Como se conectar ao TeSys island com a OMT via endereço IPv4 padrão
-
Verifique se o computador está conectado à mesma rede que a interface de rede por meio de uma conexão com ou sem fio.
-
Configure seu computador com o endereço IP IPv4 10.10.0.2 e a máscara de sub-rede 255.0.0.0
-
Insira o endereço (https://10.10.0.1) da interface de rede no navegador da Web do tablet para acessar a OMT em execução na interface de rede.
NOTA: Os navegadores recomendados são o Chrome ou o Safari. -
Se você for levado à página "Sua conexão não é privada":
-
Clique em Avançado.
-
Clique no link "Prosseguir para 10.10.0.1 (não seguro)" para continuar.
-
-
Faça logon com o nome de usuário e a senha padrão (admin, schneider18) e clique em Logon.
A janela Alterar senha será exibida. -
Defina uma senha segura e grave-a antes de continuar.
NOTA: Se você esquecer a senha, uma redefinição de fábrica será necessária para recuperar o acesso à OMT.
Agora, você está conectado à OMT e à ilha.