DOCA0270FR-01

Montages des modules d’interface d’alimentation sur le rail DIN

Avant d’installer les modules sur le TeSys island , vérifiez la topologie du TeSys island pour vous assurer que vous les installez dans l’ordre correct.

Pour installer un module d’interface d’alimentation (PIM) sur le rail DIN, positionnez la gorge supérieure du PIM sur le bord supérieur du rail DIN et enfoncez-la contre le rail jusqu’à ce que vous entendiez le clip s’enclencher. Voir les figures ci-dessous.

Modules d’interface d’alimentation Taille 1 (TPRPM009) et Taille 2 (TPRPM038) (mm/in)

Modules d’interface d’alimentation Taille 3 (TPRPM080) (mm/in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?