DOCA0270PTBR-01

Montagem dos módulos de interface de potência no trilho DIN

Antes de instalar os módulos na TeSys island , consulte a topologia da TeSys island para garantir que sejam instalados na sequência correta.

Para instalar um módulo de interface de potência (PIM) no trilho DIN, posicione a ranhura superior do PIM na borda superior do trilho DIN e pressione-o contra o trilho até ouvir o barulho de encaixe. Veja as figuras abaixo.

Módulos de interface de potência de tamanho 1 (TPRPM009) e tamanho 2 (TPRPM038) (mm/pol)

Módulo de interface de potência de tamanho 3 (TPRPM080) (mm/pol)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?