DOCA0270KO-01

DIN 레일에 전원 인터페이스 모듈 장착

TeSys island 에 모듈을 설치하기 전에 TeSys island 토폴로지를 참조해 올바른 순서로 설치할 수 있습니다.

DIN 레일에 전원 인터페이스 모듈(PIM)을 설치하려면 DIN 레일의 상단 모서리에 PIM의 상단 홈을 놓고 클립이 제자리에 맞아서 딸깍 소리가 들릴 때까지 레일에 PIM을 누릅니다. 아래 그림을 참조하십시오.

크기 1(TPRPM009) 및 크기 2(TPRPM038) 전원 인터페이스 모듈(mm/in.)

크기 3 전원 인터페이스 모듈(TPRPM080) (mm/in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?