DOCA0270DE-01

Leistungsschnittstellenmodule auf der DIN-Schiene montieren

Bevor Sie die Module auf dem TeSys island installieren, ziehen Sie die TeSys island -Topologie hinzu, um sich zu vergewissern, dass Sie sie in der richtigen Reihenfolge installieren.

Um ein Leistungsschnittstellenmodul (PIM) auf der DIN-Schiene zu installieren, positionieren Sie die obere Nut des PIM auf der Oberkante der DIN-Schiene und drücken es gegen die Schiene, bis Sie den Clip einrasten hören. Siehe die nachstehenden Abbildungen.

Leistungsschnittstellenmodule der Größe 1 (TPRPM009) und der Größe 2 (TPRPM038) (mm/Zoll)

Leistungsschnittstellenmodul der Größe 3 (TPRPM080) (mm/Zoll)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?