DOCA0270DE-01

Insel ausschalten

So deaktivieren Sie den Buskoppler:

  1. Trennen Sie die vorgeschaltete Spannung von der Insel, indem Sie die 24-V-Verbindung zum Buskoppler entfernen.

  2. Überprüfen Sie, ob die PWR-LED am Buskoppler ausgeschaltet ist.

Wenn der Buskoppler deaktiviert wird, geschieht Folgendes:

  • Alle Leistungsmodule (Standard-Starter, SIL*-Starter und Leistungsschnittstellenmodule) und E/A-Module wechseln in den Geräte-Fallback-Zustand

  • Alle Module werden deaktiviert

  • Alle Schütze werden auf „Offen“ eingestellt

  • Alle Ausgänge der E/A-Module werden auf null eingestellt

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?