DOCA0270KO-01

아일랜드 전원 끄기

버스 커플러 전원 공급 방법:

  1. 버스 커플러에 대한 24V 연결을 제거하여 해당 아일랜드로의 업스트림 전원 플러그를 뽑습니다.

  2. 버스 커플러의 PWR LED가 꺼졌는지 확인합니다.

버스 커플러가 무전압 상태이면 다음과 같은 현상이 발생합니다.

  • 모든 전원 모듈(표준 스타터, SIL* 스타터 및 전원 인터페이스 모듈) 및 I/O 모듈은 장치 폴백 상태로 전환됩니다

  • 모든 모듈은 무전압 상태가 됩니다

  • 모든 접촉기는 열기로 설정됩니다

  • I/O 모듈의 모든 출력은 0으로 설정됩니다

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?