DOCA0270FR-01

Mise hors tension de l’îlot

Pour mettre le coupleur de bus hors tension :

  1. Débranchez l’alimentation en amont de l'îlot en retirant la connexion 24 V au coupleur de bus.

  2. Vérifiez que le voyant PWR du coupleur de bus est éteint.

Lorsque le coupleur de bus est mis hors tension :

  • Tous les modules d’alimentation (démarreurs, démarreurs SIL* et modules d’interface d’alimentation) et les modules d’E/S passent à l’état Repli d’équipement.

  • Tous les modules sont mis hors tension.

  • Tous les contacteurs sont ouverts.

  • Toutes les sorties des modules d’E/S sont mises à zéro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?