DOCA0270PTBR-01

Como desligar a ilha

Para desenergizar a interface de rede:

  1. Desconecte a energia a montante para a ilha removendo a conexão de 24 V com a interface de rede.

  2. Verifique se o LED PWR na interface de rede está desligado.

Quando a interface de rede é desenergizada, ocorre o seguinte:

  • Todos os módulos de potência (partidas convencionais, partidas SIL* e módulos de interface de potência) e módulos de E/S entram no estado de fallback

  • Todos os módulos são desenergizados

  • Todos os contatores são definidos como abertos

  • As saídas dos módulos de E/S são definidas como zero

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?