DOCA0270FR-01

Cycle rapide – verrouillé

La fonction de verrouillage cycle rapide vise à prévenir les dommages susceptibles d’être causés au moteur par des courants d’appel successifs et répétitifs résultant d’un temps trop court entre les démarrages.

Si cette fonction de protection est activée, l’TeSys avatar ignore les ordres de marche pendant la durée spécifiée par l’option Délai d’expiration verrouillage cycle rapide, à compter du dernier passage à l’état démarrage du moteur.

Aucune alarme et aucun déclenchement ne sont associés à cette fonction.

Délai d’expiration verrouillage cycle rapide

Ir

Courant nominal

A

Délai d’expiration verrouillage cycle rapide

B

Nouveaux ordres de marche ignorés

C

Nouveaux ordres de marche non ignorés

D

Transition vers l’état Démarrage du moteur

t

Temps

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?