DOCA0270PTBR-01

Bloqueio de partidas frequentes

A função Bloqueio de partidas frequentes ajuda a evitar danos potenciais ao motor causados por correntes repetitivas e sucessivas de partida, resultantes de um tempo muito pequeno entre as partidas.

Se essa função de proteção for habilitada, o TeSys avatar ignorará comandos Executar pelo intervalo especificado no Tempo limite de bloqueio de partidas frequentes, começando na última transição até o estado Partindo do motor.

Nenhum alarme ou disparo é associado a essa função.

Tempo limite de bloqueio de partidas frequentes

Ir

Corrente nominal

A

Tempo limite de bloqueio de partidas frequentes

B

Novos comandos Executar ignorados

C

Novos comandos Executar não ignorados

D

Transição para o estado Partindo do motor

t

Tempo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?