DOCA0270DE-01

Schnellzyklus – Sperre

Die Funktion „Schnellzyklus – Sperre“ trägt dazu bei, potenzielle Schäden am Motor aufgrund eines wiederholten, aufeinanderfolgenden Einschaltstroms, der auf zu wenig Zeit zwischen Starts zurückzuführen ist, zu vermeiden.

Wenn diese Schutzfunktion aktiviert ist, ignoriert der TeSys avatar Laufbefehle für die von „Schnellzyklus – Sperre Timeout“ angegebene Dauer, und zwar beginnend mit dem letzten Wechsel in den Motorstartstatus.

Dieser Funktion ist weder eine Auslösung noch ein Alarm zugeordnet.

Schnellzyklus – Sperre Timeout

Ir

Bemessungsstrom

A

Schnellzyklus – Sperre Timeout

B

Neue Laufbefehle ignoriert

C

Neue Laufbefehle nicht ignoriert

D

Wechsel in den Motorstartstatus

t

Uhrzeit

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?