DOCA0270KO-01

급속 주기 잠금

급속 주기 잠금 기능은 시동 사이의 시간이 너무 짧아서 반복된 연속 돌입 전류로 인해 전동기에 발생할 수 있는 잠재적 피해를 방지할 수 있게 합니다.

이 보호 기능을 사용 설정하면 TeSys avatar는 마지막 전환부터 전동기 시작 상태까지 급속 주기 잠금 시간 초과에 의해 지정된 기간 동안 실행 명령을 무시합니다.

이 기능에 연결된 경보 또는 트립이 없습니다.

급속 주기 잠금 시간 초과

Ir

정격 전류

A

급속 주기 잠금 시간 초과

B

새 실행 명령 무시됨

C

새 실행 명령 무시되지 않음

D

전동기 시작 상태로 전환

t

시간

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?