DOCA0270KO-01

빠른 재시작 잠금

빠른 재시작 잠금 기능은 반복적 연속 정지 및 시작 이벤트로 인해 모터에 발생할 수 있는 잠재적 피해를 방지하게 해줍니다.

이 보호 기능을 사용 설정하면 TeSys 아바타는 마지막 전환부터 전동기 꺼짐 상태까지 빠른 재시작 잠금 시간 초과에 의해 지정된 기간 동안 실행 명령을 무시합니다.

이 기능에 연결된 경보 또는 트립이 없습니다.

빠른 재시작 잠금

Ir

정격 전류

I

전류

A

빠른 재시작 잠금 시간 초과

B

새 실행 명령 무시됨

C

새 실행 명령 무시되지 않음

D

전동기 꺼짐 상태로 전환

t

시간

   

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?