DOCA0270PTBR-01

Bloqueio de reinício rápido

A função Bloqueio de reinício rápido ajuda a evitar possíveis danos ao motor causados por eventos de parada e início repetitivos e sucessivos.

Se essa função de proteção for habilitada, o avatar TeSys ignorará comandos Executar pelo intervalo de tempo especificado no Tempo limite de bloqueio de reinício rápido, começando na última transição até o estado Desligado do motor.

Nenhum alarme ou disparo é associado a essa função.

Bloqueio de reinício rápido

Ir

Corrente nominal

I

Corrente

A

Tempo limite de bloqueio de reinício rápido

B

Novos comandos Executar ignorados

C

Novos comandos Executar não ignorados

D

Transição para o estado Desligado do motor

t

Tempo

   

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?