DOCA0270DE-01

Schneller Neustart – Sperre

Die Funktion Schneller Neustart - Sperre trägt dazu bei, potenzielle Schäden am Motor aufgrund wiederholter, aufeinanderfolgender Stopp- und Startereignisse zu vermeiden.

Wenn diese Schutzfunktion aktiviert ist, ignoriert der TeSys-Avatar Laufbefehle für die von „Schneller Neustart - Sperre Timeout“ angegebene Dauer, und zwar beginnend mit dem letzten Wechsel in den Motor-Aus-Status.

Dieser Funktion ist weder eine Auslösung noch ein Alarm zugeordnet.

Schneller Neustart – Sperre

Ir

Bemessungsstrom

I

Strom

A

Schneller Neustart - Sperre Timeout

B

Neue Laufbefehle ignoriert

C

Neue Laufbefehle nicht ignoriert

D

Wechsel in den Motor-Aus-Status

t

Zeit

   

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?