DOCA0270KO-01

시스템 로그

TeSys island 에서 유지하는 두 개의 로그 파일은 다음과 같습니다.

  • 시스템 정상 작동과 관련된 시스템 이벤트 로그

  • 보안 관련 감사 로그

여러 이벤트가 동시에 발생하며(예: 부하가 꺼질 때 동시에 지워지는 경보)는 개별 이벤트로 기록됩니다. 여러 개의 동시 이벤트가 기록되는 순서에 제약 조건이나 기본 설정이 없습니다.

시스템 로그를 보려면 다음과 같이 하십시오.

  1. 사용자 관리 패널을 클릭합니다.

  2. 시스템 로그 창을 확장합니다.

이벤트 로그 또는 감사 로그의 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

  • 이벤트 로그는 디버깅에 사용되는 이벤트를 포함하는 .csv 파일입니다.

  • 감사 로그는 사용자 로그인, 강제 모드에 대한 사용자 액세스 및 새 컨텍스트 파일의 사용자 다운로드와 관련된 작업을 표시하는 사이버 보안 기능입니다. 이 로그는 보안 관련 이벤트를 기록합니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?