DOCA0270PTBR-01

Registros do sistema

O TeSys island mantém dois arquivos de registro:

  • Um registro de eventos do sistema relacionado à operação normal do sistema

  • Um registro de auditoria relacionado à segurança

Vários eventos que ocorrem simultaneamente (por exemplo, alarmes que são removidos simultaneamente quando a carga é desligada) são registrados como eventos individuais. Não há restrições nem preferências para a ordem em que vários eventos simultâneos são registrados.

Para visualizar os registros do sistema:

  1. Clique no painel Gestão de usuários .

  2. Expanda a janela Registros do sistema .

É possível baixar a versão atual do Registro de eventos ou do Registro de auditoria.

  • O registro de eventos é um arquivo .csv contendo os eventos usados para depuração.

  • O registro de auditoria é um recurso de segurança cibernética que mostra ações relacionadas a logins de usuários, acesso de usuários ao modo forçado e downloads de novos arquivos de contexto por usuários. Ele registra qualquer evento relacionado à segurança.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?