DOCA0270FR-01

Registre système

TeSys island maintient deux fichiers journaux :

  • Un journal des événements du système lié au fonctionnement normal du système

  • Un journal d’audit lié à la sécurité

Si plusieurs événements se produisent simultanément (par exemple des alarmes effacées simultanément lorsque la charge est désactivée), ils seront enregistrés comme événements distincts. Il n’y a aucune contrainte ou préférence quant à l’ordre dans lequel plusieurs événements simultanés seront enregistrés.

Pour afficher les journaux du système :

  1. Cliquez sur le panneau Gestion des utilisateurs .

  2. Développez la fenêtre Journaux du système .

Vous pouvez télécharger la version actuelle du Journal des événements ou du Journal d’audit.

  • Le journal des événements est un fichier .csv qui sert au débogage.

  • Le journal d’audit est une fonction de cybersécurité qui consigne les actions associées aux connexions utilisateur, les accès des utilisateurs au mode forçage, ainsi que les téléchargements de nouveaux fichiers de contexte par les utilisateurs. Tout événement lié à la sécurité y est enregistré.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?