DOCA0270DE-01

Systemprotokolle

Das TeSys island führt zwei Protokolldateien:

  • Systemereignisprotokoll für den normalen Systembetrieb

  • Sicherheitsrelevantes Audit-Protokoll

Mehrere Ereignisse, die gleichzeitig auftreten (z. B. Alarme, die gleichzeitig gelöscht werden, wenn die Last deaktiviert wird), werden als einzelne Ereignisse protokolliert. Es gibt keine Beschränkungen oder Präferenzen für die Reihenfolge, in der mehrere gleichzeitige Ereignisse protokolliert werden.

So zeigen Sie die Systemprotokolle an:

  1. Klicken Sie auf den Bereich Benutzerverwaltung .

  2. Erweitern Sie das Fenster Systemprotokolle .

Sie können die aktuelle Version des Ereignisprotokolls oder des Audit-Protokolls herunterladen.

  • Das Ereignisprotokoll ist eine CSV-Datei mit den Ereignissen, die für Debug-Zwecke verwendet werden.

  • Das Audit-Protokoll ist ein Cybersicherheitsmerkmal, das Vorgänge in Bezug auf Benutzeranmeldungen, Benutzerzugriffe auf den Forcierungsmodus und Benutzer-Downloads von neuen Kontextdateien anzeigt. Es protokolliert jedes sicherheitsrelevante Ereignis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?