Information générale sur l’application
Cette application vous permet de programmer le commutateur/store maître. Vous pouvez ajouter jusqu’à deux extensions de commutateur/store à l’appareil. Outre les deux extensions, jusqu’à 24 sorties de commutation sont disponibles. Deux sorties de commutation peuvent être configurées comme sorties de stores/volets roulants.
Les réglages de base de l’appareil sont définis dans l’onglet Réglages généraux. Vous pouvez ici définir la configuration de l’appareil à partir du maître et des extensions. Vous pouvez ensuite également spécifier ici les fonctions des sorties.
Les fonctions des sorties sont paramétrées dans les onglets Réglages express et Réglages étendus des sorties pour la commutation, les volets roulants et les stores.
Réglages express pour commutation
Réglages express pour stores / volets roulants
Réglages étendus pour commutation
Réglages étendus pour stores / volets roulants
Vous pouvez utiliser les Réglages étendus de l’appareil pour configurer les réglages généraux des appareils selon les besoins. (Réglages étendus).