MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Composants et environnement de programmation

L’appareil est mis en service à l’aide d’un logiciel certifié KNX. Les descriptions d’application et techniques sont mises à jour régulièrement et peuvent être trouvées sur Internet. Cette application fonctionne en association avec le logiciel ETS version 5 ou supérieure.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?