DOCA0270FR-01

Panneau Contrôle énergétique

Dans le panneau Contrôle de l'énergie, vous pouvez accéder à la surveillance de la tension, de la puissanceet de l’énergie pour le système et pour chaque avatar de TeSys™.

La surveillance tension n'est disponible que pour l'avatar du système. Pour les avatars, le temps d'utilisation est disponible pour l'énergie active et l'énergie réactive pour un maximum de quatre voies.

  1. Cliquez sur le panneau Contrôle énergétique.

  2. Sélectionnez l’avatar.

Dans ce panneau, vous pouvez également réinitialiser n’importe lequel compteur de surveillance en cliquant sur Réinitialiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?