DOCA0270PTBR-01

Painel Monitoramento de energia

No painel Monitoramento de energia, é possível acessar o monitoramento de tensão, de potência e de energia do sistema e de cada avatar TeSys™.

O monitoramento de tensão só está disponível para o avatar do sistema. Para os avatares, o Tempo de uso está disponível para a energia ativa e a energia reativa para até quatro canais.

  1. Clique no painel Monitoramento de energia.

  2. Selecione o avatar.

Nesse painel, também é possível reinicializar qualquer um dos contadores de monitoramento clicando em Reinicializar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?