DOCA0270KO-01

에너지 모니터링 패널

에너지 모니터링 패널에서 시스템 및 각 TeSys™ 아바타에 대한 전압 모니터링, 전력 모니터링 및 에너지 모니터링에 액세스할 수 있습니다.

전압 모니터링은 시스템 아바타에만 사용할 수 있습니다. 아바타의 경우 최대 4개의 채널에 대해 유효 에너지 및 무효 에너지에 대해 사용 시간을 사용할 수 있습니다.

  1. 에너지 모니터링 패널을 클릭합니다.

  2. 아바타를 선택합니다.

이 패널에서 초기화를 클릭하여 모니터링 카운터를 초기화할 수도 있습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?