DOCA0270DE-01

Bereich „Energieüberwachung“

Sie haben im Bereich „Energieüberwachung“ Zugriff auf die Spannungs-, Leistungs- und Energieüberwachung für das System und für jeden TeSys™-Avatar.

Die Spannungsüberwachung ist nur für den System-Avatar verfügbar. Für die Avatars ist die Nutzungszeit für die Wirkenergie und die Blindenergie für bis zu vier Kanäle verfügbar.

  1. Klicken Sie auf den Bereich „Energieüberwachung“.

  2. Wählen Sie den Avatar aus.

In diesem Bereich können Sie auch jeden der Überwachungszähler zurücksetzen, indem Sie auf „Zurücksetzen“ klicken.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?