SIL 인터페이스 모듈 배선
TeSys island 토폴로지 및 재료 사양서(BOM)를 사용하여 TeSys island 의 SIL* 인터페이스 모듈(SIM) 위치를 결정합니다. SIM은 24V 전원을 공급받고, SIM과 함께 제공된 스프링 단자 커넥터를 사용하여 외부 SIL 정격 장치에 연결됩니다. SIL 인터페이스 모듈과 외부 SIL 정격 장치 간의 24V 전원 배선을 완료하려면 다음 지침을 따르십시오.
SIM 단자판 핀아웃
|
핀 번호 |
단자 ID |
신호 |
|---|---|---|
|
1 |
13 |
미러 입력 |
|
2 |
K1 |
SIL-IN 1 |
|
3 |
KC |
SIL 공통 |
|
4 |
K2 |
SIL-IN 2 |
|
5 |
14 |
미러 출력 |
-
스프링 단자 커넥터를 제거합니다. 이것은 모듈 상단의 플랫 케이블 연결 뒤에 위치합니다.
-
SIM 배선 테이블을 사용하여 제어 아키텍처에 관계없이 탈착식 스프링 단자 커넥터의 K1 및 K2에 24V를 연결합니다. 배선 카테고리 1 및 2 애플리케이션에서 단자 K1과 K2를 함께 단락해야 합니다. 케이블 유형 및 크기는 액세서리 케이블 연결의 내용을 참조하십시오.
-
스프링 단자 커넥터를 SIM 상단에 다시 삽입합니다.