SIL-Schnittstellenmodul-Verdrahtung
Stellen Sie anhand der TeSys island -Topologie und der Materialliste die Einbauposition der SIL*-Schnittstellenmodule (SIM) auf dem TeSys island fest. An das SIM wird eine Spannung von 24 V angelegt. Außerdem wird es mit einer Federklemmleiste, die im Lieferumfang des SIM enthalten ist, an ein externes, SIL-konformes Gerät angeschlossen. Beachten Sie die folgenden Richtlinien, um die 24-V-Leistungsverdrahtung zwischen den SIL-Schnittstellenmodulen und dem externen, SIL-konformen Gerät abzuschließen.
SIM-Klemmenblock-Anschlussbelegung
|
Pinnummer |
Klemmenbezeichnung |
Signal |
|---|---|---|
|
1 |
13 |
SPIEGEL-EING. |
|
2 |
K1 |
SIL-EING. 1 |
|
3 |
KC |
SIL GEMEINSAMER |
|
4 |
K2 |
SIL-EING. 2 |
|
5 |
14 |
SPIEGEL-AUSG. |
-
Entfernen Sie die Federklemmleiste. Sie befindet sich oben auf dem Modul hinter dem Flachbandkabel-Anschluss.
-
Ziehen Sie die SIM-Verdrahtungstabelle hinzu und legen Sie 24 V an K1 und K2 auf der abnehmbaren Federklemmleiste an – ungeachtet der Steuerungsarchitektur. Bei Anwendungen der Verdrahtungskategorie 1 und 2 müssen die Klemmen K1 und K2 miteinander kurzgeschlossen werden. Für Kabeltypen und -größen siehe Zubehörverkabelung.
-
Stecken Sie die Federklemmleiste wieder oben in das SIM ein.