DOCA0270PTBR-01

Fiação do módulo de interface SIL

Com o uso da topologia da TeSys island e a lista de materiais, determine a localização dos módulos de interface SIL* (SIMs) na TeSys island . O SIM é fornecido com alimentação de 24 V e também se conecta a um dispositivo de controle SIL externo usando um conector tipo terminal mola fornecido com o SIM. Use as diretrizes a seguir para concluir a fiação de alimentação de 24 V entre os módulos de interface SIL e o dispositivo de controle SIL externo.

Bloco de terminais SIM

Pinagem do bloco de terminais SIM

Número do pino

Identificação do terminal

Sinal

1

13

MIRROR IN

2

K1

SIL-IN 1

3

KC

SIL COMMON

4

K2

SIL-IN 2

5

14

MIRROR OUT

NOTA: Podem haver vários SIMs na TeSys island . Certifique-se de conectar o conjunto correto de cabos do dispositivo de controle SIL externo ao módulo SIM correto. Consulte o Guia de Segurança Funcional, 8536IB1904, para obter mais informações.
  1. Remova o conector tipo terminal mola. Ele está posicionado na parte superior do módulo, atrás da conexão de cabo plano.

  2. Usando a tabela de fiação do SIM, conecte 24 V a K1 e K2 no conector tipo terminal mola removível, independentemente da arquitetura de controle. Nas aplicações das categorias de fiação 1 e 2, os terminais K1 e K2 devem estar em curto-circuito. Consulte Fiação dos acessórios para obter informações sobre tipos e tamanhos de cabos.

  3. Insira novamente o conector tipo terminal mola na parte superior do SIM.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?