DOCA0189ES–05

Ajustes de fábrica

Los relés de sobrecarga se entregan con los ajustes de fábrica siguientes:

  • Protección frente a sobrecargas térmicas: habilitada.

  • Umbral Ir/FLA: valor mínimo de Ir/FLA.

  • Modo de restablecimiento: manual.

  • Clase de disparo: 10E.

  • Protección frente a pérdidas de fase: habilitada.

  • Protección frente a desequilibrios de fase: habilitada.

  • Protección de defecto a tierra: habilitada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?