DOCA0189ES–05

Montaje de los Contactores LC1G265-500 en la placa

Siga este procedimiento para montar los contactores LC1G265-500 en la placa.
  1. Perfore cuatro orificios en la placa. Diámetro máximo del orificio: 6 mm (0,23 in).

  2. Inserte diagonalmente los dos tornillos cortos (A) en la placa. La distancia entre el panel y la superficie plana de la cabeza del tornillo deberá ser de entre 6 y 14 mm (0,23 y 0,55 in).

  3. Coloque el contactor sobre las cabezas cortas de los tornillos.

  4. Apriete los dos tornillos cortos (A) con el destornillador PZ2 al par correspondiente.

  5. Inserte diagonalmente los dos tornillos largos (B) a través del contactor y apriételos al par correspondiente.

Contactor

Número de polos

G

J

Tornillos

LC1G265-500

3P

45 mm (1,77 in)

187 mm (7,36 in)

M5

4P

90 mm (3,54 in)

187 mm (7,36 in)

M5

NOTA: Los tornillos con tuercas y arandelas se suministran con los contactores .
NOTA: El contactor también se puede montar con cuatro tornillos largos en lugar de dos tornillos cortos y dos largos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?