DOCA0189ES–05

Montaje del contactor TeSys Giga en la placa

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Instale el contactor de tal modo que haya una separación mínima hasta el metal conectado a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

El contactor se puede montar:

  • En una placa perforada con orificios simples mediante los tornillos, las arandelas y las tuercas suministrados con los contactores

  • En una placa perforada con orificios roscados mediante tornillos adaptados a los orificios roscados.

NOTA: Se recomienda utilizar una placa de acero con un grosor mínimo de 2 mm (0,08 in).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?