DOCA0189ES–05

Reemplazo del módulo de conmutación

  1. Abra la cubierta abatible debajo del módulo de control.
  2. Afloje los tornillos de los módulos de conmutación (un tornillo por módulo) con una llave Allen.
  3. Empuje el módulo de conmutación hacia arriba para desbloquearlo y extraerlo.
    NOTA: Limpie las partes accesibles del contactor y compruebe el estado general.
  4. Recicle los módulos de conmutación.
  5. Extraiga los nuevos módulos de conmutación de la caja para reemplazarlos.
  6. Empuje los módulos de conmutación hacia abajo para bloquearlos en el contactor.
  7. Apriete los tornillos de los módulos de conmutación (un tornillo por módulo) al par correspondiente.
  8. Vuelva a colocar la cubierta abatible en el módulo de control.
  9. Restablezca la indicación de diagnóstico para desgaste.

Contactor

Herramienta

Longitud de la llave Allen (L)

Par

Tornillos

LC1G115-225

Llave Allen

≥95 mm (≥3,74 in)

0,8±0,08 N•m (7±0,7 lb-in)

M4

LC1G265-500

Llave Allen

≥115 mm (≥4,52 in)

1±0,1 N•m (8,8±0,88 lb-in)

M4

LC1G630-800

Llave Allen

≥115 mm (≥4,52 in)

3±0,3 N•m (26,5±2,65 lb-in)

M6

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?