DOCA0189ES–05

Módulos de contacto auxiliares

Descripción general

Los módulos de contacto auxiliares indican el estado del contactor. Se utilizan con alarmas, señalización visual remota, enclavamiento eléctrico o activación de relés según sea necesario. Los terminales de contacto auxiliares utilizan tecnología de entrada.

Hay dos tipos de módulos de contacto auxiliares según la disposición de los contactos:

  • 1 contacto NO + 1 contacto NC: LAG8N113 y LAG8N113P con una identificación de terminal diferente. Cada contactor se envía con un LAG8N113P montado en el lado derecho.

  • 2 contactos NO: LAG8N203 y LAG8N203P con una identificación de terminal diferente.

Los contactos auxiliares NC reflejan el contacto del polo principal conforme a IEC 60947-4-1 y UL 60947-4-1 (anexo F). Los contactos auxiliares NO y NC se conectan mecánicamente conforme a IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1 y UL 60947-5-1 (anexo L).

Se pueden montar hasta cuatro módulos de contacto auxiliares en un contactor. Los módulos de contacto auxiliares se pueden combinar de cualquier forma, siempre que haya un máximo de 2 en cada lado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?