DOCA0189ES–05

Instalación del contactor LC1G630–800 y el relé de sobrecarga en la placa

Después de montar el contactor LC1G630–800 y el relé de sobrecarga LR9G630 (consulte Procedimiento de montaje), realice el siguiente procedimiento para montar el conjunto en la placa:

  1. Perfore 6 orificios en la placa. Diámetro máximo del orificio: 9 mm (0,35 in)

    NOTA: Para simplificar el montaje, descargue las plantillas de perforación JYT1902701 en el sitio web www.se.com.
  2. Inserte diagonalmente los dos tornillos cortos (A) en la mitad de la placa.

  3. Coloque el contactor y el relé de sobrecarga en las cabezas cortas de los tornillos.

  4. Apriete los dos tornillos cortos con el destornillador PH3 al par correspondiente.

  5. Inserte diagonalmente los dos tornillos largos (B) a través del contactor y utilice otros dos tornillos para fijar el relé de sobrecarga. A continuación, apriételos al par correspondiente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.