DOCA0189ES–05

Instalación del módulo de diagnóstico para desgaste remoto

  1. Pulse el botón de la tapa sobre el contactor avanzado.
  2. Tire de la tapa sobre el contactor avanzado.
  3. Coloque el módulo de diagnóstico para desgaste remoto en el contactor y empújelo hacia dentro para bloquearlo automáticamente hasta escuchar un clic.
  4. Conecte el cable para bloquearlo automáticamente hasta escuchar un clic.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?