DOCA0189ES–05

Montaje del Contactor en una base de actualización

Descripción general

Las bases de actualización están diseñadas para integrar contactores TeSys Giga en instalaciones mediante TeSys F . Las bases de actualización reducen el tiempo de reemplazo y reinstalación al actualizar el sistema con la nueva gama de contactores TeSys Giga. Las bases se presentan en tres tamaños de bastidor.

Contactor

Base de actualización

LC1G115-225

LA9GRFB1

LC1G265-500

LA9GRFB2

LC1G630-800

LA9GRFB3

Dimensiones de montaje

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?