DOCA0189ES–05

Par de contactores de inversión

Descripción de la aplicación de inversión

El par de contactores de inversión permite controlar un motor trifásico en dos direcciones.

Cambia el orden de las fases que alimentan al motor de UVW a UWV:

  • Si la rotación de fases es UVW, el motor gira hacia adelante.

  • Si la rotación de fases es UWV, el motor gira hacia atrás.

Los dos contactores se deben bloquear de forma mecánica y eléctrica para evitar que se cierren al mismo tiempo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?